This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:寻找具有6个通道的同步采样 ADC

Guru**** 2663355 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1255, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1178084/ads1255-looking-for-a-simultaneous-sampling-adc-with-6-channels

器件型号:ADS1255
主题中讨论的其他器件: ADS127L11

您好、E2E 专家、

你好。

了解新设计-我们目前拥有 ADS1255器件。 寻找具有6个通道(最小值)、具有相似温度性能(增益和零漂移)和类似低噪声的同步采样 ADC

需要以2ksps 采样。 低温漂移是关键
SPI 接口。 将所有通道以菊花链形式连接到单个 SPI 上
或者-目前获得的单端5V 摆幅信号是2.5V
同步采样
 
如果同步采样无法达到 ADS1255规格、那么如果我们能够以菊花链形式连接数据输出、我们将考虑单通道器件-看起来 ADS1255不能以菊花链形式连接。
我们已经了解到 ADS131的温度规格(偏移和增益漂移)不如 ADS1255好。 我们需要比 ADS1255更好或更理想的器件。
提前感谢您。
 
此致、
CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    如果客户无法接受 ADS131xxx 器件、我会让他们查看 ADS127L11。 这是一款单通道、24位、高达1MSPS 的 Δ-Σ ADC、也是 TI 全新推出的器件。 我启动该器件的原因是它具有与 ADS1255相当的漂移参数、并且还可以进行菊花链连接、这对于客户而言似乎是可以接受的。

    我们刚刚发布了一个新的参考设计、将4个 ADS127L11以菊花链形式连接在一起。 我不确定应用(振动传感)是否对客户感兴趣、但通过查看以下参考设计、他们可以了解菊花链的工作原理 :https://www.ti.com/tool/TIDA-010249

    请告诉我们这里是否需要任何其他东西

    布莱恩