我让 SDOUT 驱动 TXBN0304、将1.8V ADC 的 SPI 连接到2.5V SPI 总线、并在不处于读回模式时压降。
在读取和写入寄存器时、ADC 会建立稳定的高电平和低电平、以切换回写入模式。 当进入写入模式时、尽管转换器上拉了1k 欧姆电阻、SDOUT 电压仍显著下降至大约0.99V (意味着810uA 泄漏?!) 因为该方向感应器件的另一侧具有高电平。 这对于转换器而言是一个潜在的 VIH/VIL 问题、因为我不使用 SPI 芯片选择来门控转换器(我有 SPI 和其他信号混合被转换)。 实际上、在 CSn 失效之前、电压会在部分位周期内显著下降。
电气特性表的数字输出(CMOS 接口:SDOUT)部分仅包括 VOH 和 VOL、不包括泄漏。 我正在尝试确定我是否有设计问题或装配体缺陷。