This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5296A:处于三态时、SDOUT 上的泄漏是什么?

Guru**** 2517250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5296A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1175685/ads5296a-what-s-the-leakage-on-the-sdout-when-in-tristate

器件型号:ADS5296A

我让 SDOUT 驱动 TXBN0304、将1.8V ADC 的 SPI 连接到2.5V SPI 总线、并在不处于读回模式时压降。

在读取和写入寄存器时、ADC 会建立稳定的高电平和低电平、以切换回写入模式。  当进入写入模式时、尽管转换器上拉了1k 欧姆电阻、SDOUT 电压仍显著下降至大约0.99V (意味着810uA 泄漏?!) 因为该方向感应器件的另一侧具有高电平。  这对于转换器而言是一个潜在的 VIH/VIL 问题、因为我不使用 SPI 芯片选择来门控转换器(我有 SPI 和其他信号混合被转换)。  实际上、在 CSn 失效之前、电压会在部分位周期内显著下降。

 电气特性表的数字输出(CMOS 接口:SDOUT)部分仅包括 VOH 和 VOL、不包括泄漏。  我正在尝试确定我是否有设计问题或装配体缺陷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    我已经联系了我的团队、我们正在研究这一点。 我将在12月2日星期五之前对你作出答复  

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    遗憾的是、我们没有这些数据。

    但无论如何、根据我们的经验、 三态缓冲器的泄漏电流肯定不会达到810uA。 因此、这可能是一个组装问题、或者器件可能已经损坏。 让我通过电子邮件与您联系、以继续此调试。  

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS5296A 不是我的问题的核心。  该部件在我的应用中一直运行良好。