This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J64EVM:如何使用 ADS54J64EVM+TSW14J56EVM 采集1分钟的数据(使用4行)

Guru**** 2510915 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J64EVM, ADS54J64

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1177034/ads54j64evm-how-to-capture-1-minute-data-use-4-line-by-using-ads54j64evm-tsw14j56evm

器件型号:ADS54J64EVM
主题中讨论的其他器件: ADS54J64

您好,团队

客户有一些问题

我想使用 ADS54J64EVM+TSW14J56EVM 而不是示波器来设置雷达传感器平台。 如何使用高速数据转换器捕获1分钟的数据(使用4行)并将其保存在 csv 文件中(x 轴按时间、y 轴按电压)。 现在、当我使用 ADC 默认设置(ADC 输出采样率:245.76MHz)时、我只能捕获大约500us 的数据。 非常感谢!

请?

此致,

交汇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    这是不可能的、因为采集卡没有足够的内存来在这些高采样率下捕获60秒的数据。 我们的评估平台不适用于长数据采集。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    非常感谢您的回复、我想提出2个问题、请提供帮助。
    第一个问题是 ADC 在高速专业软件中捕获数据、1/8通道至8/8通道的定义是什么。 1/8通道表示通道 A I 数据、2/8通道表示通道 A Q 数据?  这是因为我看到示波器有4个通道,它的输出4组 ADC 代码,我们的 ADC 可以输出8组 ADC 代码。 如何比较示波器和 Ads54j64中的 ADC 代码?
    第二个问题是、我想使用信号发生器发送数据集并使用 ADC 捕获数据集的调制方法是 QAM64 OFDM、 我认为时间同步非常重要、因为我需要确认我的 ADC 捕获数据是我生成的信号发生器数据。 我想使用 MATLAB 来控制信号发生器和 ADC、当我触发时、信号发生器和 ADC 可以同步执行操作(发送数据、采集数据)。 如何在 ADC 中执行(如 MATLAB 代码或高速专业软件中的操作)。

    谢谢、此致,

    交汇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    这8个通道代表您提到的复杂数据。 奇数通道将引用 I 数据、偶数通道将引用 Q 数据。 这可以在 HSDC GUI 中沿着 FFT 窗口顶部看到、以防被忘记、指示(通道1 +通道2 * j)。

    要使用此采样的 I 和 Q 数据重新构建射频信号、您需要首先创建一个与每个 IQ 数据对相对应的幅度和相位数据数组。 使用下面的公式可以得出幅度和相位。 此外、您还需要创建输出数据速率的离散表示法作为余弦波。 这将在典型模拟混频器中充当 LO。 通过使用下面的等式将这个信息放置到一个新的数组中、可找到 RF 信号。

    要将 ADC 数据与示波器进行比较、只需将 HSDC 中的最大代码(由于输入是交流耦合的并自偏置到 VCM、因此它将是 ADC 中间代码上的对称正弦波)与示波器上的电压进行比较。 每个代码将代表1LSB、对于这个器件、这个值等于每个代码1.1Vpp_dif / 2^14 = 67.1uV。 由于前端插入损耗、示波器上的测量值与采样数据之间会出现损耗。

    关于触发、HSDC pro 允许使用 TSW14J56进行触发。 有关这方面的详细信息、请参阅第3.1.3.3节中的 HSDC Pro 用户指南。  https://www.ti.com/lit/ug/slwu087d/slwu087d.pdf 

    此致、Chase