This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE0064:照片倍频器信号采集 DDC264或 AFE0064

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE0064, DDC264, DDC232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1177082/afe0064-photo-multiplier-signal-acquisition-ddc264-or-afe0064

器件型号:AFE0064
主题中讨论的其他器件: DDC264、 DDC232

您好!

我需要为64通道倍频器设计采集系统。  连接了 PMT 产生的脉冲示例、信号通过330R 电阻器。  它是一个大约10ns 宽的负向脉冲、电流介于100uA 和1000uA 之间。  我查看了 AFE0064和 DDC264的规格。  应用手册指出、输入带宽在兆赫兹范围内、但我看不到这方面的任何实际规格。  1ms 的积分窗口对我来说是可以的、但我希望积分器具有100MHz 的带宽。

那么、您是否有这些器件中任一器件的积分器带宽规格?

谢谢、Mark McLean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    没有这种规格的原因是器件最初的设计初衷不是考虑这种操作。  因此、从某种意义上讲、您将在其用例之外操作它们... 出于同样的原因、我们中的任何人都很难提出建议、但我们可以集思广益或向您提供一些轶事数据。 然而、主要的考虑因素是它实际上可能起作用。  

    DDC 用于低频应用信号(主要是 CT)。 如果脉冲非常快、则输入虚拟接地将摆动(放大器无法将其保持在该位置)、并且输入保护背对背二极管可能会导通、从而将一些信号接地。 因此、可能会出现错误。 否则、信号将缓慢(与原始速度相比)流入 DDC 并进行积分... 只要集成时间足够长、就会出现这种情况。 否则、将在下一个积分周期中整合一部分(从而产生时间串扰...)。 话虽如此、我 相信有些人已经将+300pC ~5us 脉冲与一些较旧的器件(DDC232)集成在一起、  并且获得了相当好的线性度。 这些应用是同步的、知道脉冲何时到来、因此它们将脉冲放置在积分周期的开始。 如果您的是异步、那么您将面临脉冲在积分结束时出现的风险、并且大多数脉冲在下一个周期中集成。 除了232、 264可能还可以、但出于某些历史原因、232是首选、因此没有任何参考。 在这种用例中、较新的器件的性能更差、因为输入缺少电流以节省功耗。

    在另一侧的 AFE、由于其应用、确实会产生输入脉冲... 速度不快... 更像是~我们快速. 因此、只要您不使器件饱和、这可能起作用、这在您的情况下看起来很好(10个 PC 最坏的情况信号)。 它们还具有不同的输入保护、因此、当输入摆动时、更不可能饱和。 我想它大约是0.9V 加上二极管压降。 另一方面、请记住、它们确实具有几个我们的复位周期(如果信号到达那里、则信号消失)。 但是、如果您的应用同样是同步的、那么您只需在外部瞄准... 此外、输入不是虚拟接地、而是一些其他电压、因此、您必须为传感器考虑这一点...

    那么、总而言之、我会尝试使用 AFE 器件、看看... 如果您曾尝试让其他人了解它、请稍后留下一条备注、因为它是一个不断出现的东西...

    此致、
    教育