This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8528:启用内部基准缓冲器

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1177522/ads8528-enabling-the-internal-reference-buffer

器件型号:ADS8528

大家好、

当/REFBUFEN (引脚20)设置为低电平时、唯一使能的缓冲器是否是9.2方框图中 StringDAC 之后的缓冲器?
如果使用外部基准、/REFBUFEN (引脚20)是否需要为高电平?

此致。
Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    对于 ADS8528、引脚20控制与四个输入通道对相关联的四个缓冲器。  当您使用一个外部基准时、您可以将它连接至 REFIO、并且您需要启用基准缓冲器。  您还可以关闭基准缓冲器、并根据需要使用四个 REFxP 输入。  有关更多详细信息、请参阅第9.3.1.7节