This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:处理 DVDD

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7760, MUX36S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/613911/dac7760-handling-dvdd

器件型号:DAC7760
主题中讨论的其他器件: MUX36S08

不需要驱动隔离组件、DVDD 通过电容器连接到 GND、也不像 TIDUBL9A 中那样提供到 DVDD 的外部电源。 还可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    豪迪金泰

    我相信调查是就上述附件的原理图审查进行的。 我们将在结束时进行审核、并在将来的更新中提供反馈。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、金泰

    上面提供的原理图副本是 TIDUBL9A 中包含的原理图的一个小"全极"。  在此原理图中、"DVDD-EN"引脚保持悬空、以启用内部电源。  该内部电源电压输出到 DVDD 引脚、该引脚使用足够的旁路来提高电源的稳定性和噪声性能。 DAC7760 DS 的第47页提供了该配置的另一个实际图示。  

    关于 MUX36S08器件、请注意、多路复用器的"导通电阻"也可能影响电压输出的精度。  MUX36S08的第15页指出、该导通电阻会随输入电压和电源电压的变化而变化、因此不同的 DAC 输出电压可能会导致 Ron 的微小变化。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。
    关于我们的项目、MUX36S08不是必需的、因此 DVDD-EN 引脚保持悬空、REFIN 和 REFOUT 引脚作为 DAC7760第47页的原理图进行连接、如何处理 DVDD 引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    豪迪京泰

    您可以在 DAC7760器件的 DVDD 引脚上连接去耦电容器。 典型值包括从 DVDD 连接到 GND 的0.1uF 和1uF 电容器。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    豪迪金泰

    很高兴能提供帮助:)

    此致、
    Matt