This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:锁相环(PLL)模式 wtih Xilinx KCU105

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/612682/dac38rf82evm-phased-locked-loop-pll-mode-wtih-xilinx-kcu105

器件型号:DAC38RF82EVM

我将 DAC38RF82EVM 板与 Xilinx KCU105板配合使用。 使用本指南- SLAU 711: 锁相环(PLL)模式 DAC38RF82EVM ( http://www.ti.com/lit/ug/slau711/slau711.pdf )。

当我按下按钮 CONFIGURE DAC (和一些其他按钮)时、我会在操作"读取寄存器:DAC38RF8x:CONFIG59[0x43B]-[0xC002]"(代码:-23083)中看到错误"支架问题在末尾"。 然后按"忽略并继续"。

完成所有步骤后 、我不会使用频谱分析仪看到任何信号。  

从警报监控报告:

通道5信号丢失

通道4信号丢失

通道3信号丢失

通道1信号丢失

通道0信号丢失

Rincewind0块中的 PLL 退出锁定。 当 PLL 锁定时、在启动时会产生错误警报。 用户必须在开始后复位此位以进行精确监控。

Rincewind1块中的 PLL 退出锁定状态。 当 PLL 锁定时、在启动时会产生错误警报。 用户必须在开始后复位此位以进行精确监控。

这可能是由上述错误导致的吗?  我如何解决这个问题?

有什么建议吗?  如果有任何反馈、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aleksey、

    您使用的是哪个版本的 DAC GUI? 您能否发送所遇到错误的屏幕截图?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附 存档中版本和错误的屏幕截图。

    e2e.ti.com/.../Screenshots.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aleksey、

    在您参考的同一用户指南中(在 PLL 模式示例之前)、有一个外部时钟示例。 您是否能够在此模式或其他模式下成功使用 EVM? 如果没有、您是否看到类似的错误?

    此致、

    Dan