This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC104S085:仅选择第一个传输

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC104S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/613764/dac104s085-only-selects-first-transmission

器件型号:DAC104S085

我在 产品设计中使用 DAC104S085。  在我们的初始硬件上、我只能让 DAC 接受单个命令、它会忽略之后给出的任何命令。  

我尝试了各种命令。

对于单个 DAC、我将发送以下代码:

在断电模式中旋转: 0x7000、0x3000、0xB000。  我每500ms 发送其中一个、并使用弱上拉至 Va 来测量引脚上的电压  我首先为一个粉末周期设置的模式是我在引脚上看到的模式。  例如、如果我首先发送0x7000、我将在引脚2-5处测量~0.9Vdc。  如果我先将其设置为0x3000、我将在引脚上测量3.3VDC。

类似地、我尝试设置0x1000和0x1800来写入 DAC A 寄存器并立即输出。  如果我先写入0x1800、输出将为~1.6 VDC、不会改变;如果我先写入0x1000、输出将为0VDC、不会改变。

我注意到、当我设置输出时、时钟和数据线会变得非常嘈杂、直到 DAC 断电。  这些线路上的高频噪声约为100mV。  但在写入断电模式时不存在该噪声、因此我不确定这是问题的根源。

有什么建议要看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeridiah、

    感谢您的查询。 我们正在研究这个问题。 同时、您能否发送波形的示波器捕获?

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面的示波器迹线显示了0x1800的传输、这应该是对 DAC 寄存器 A 的写入、立即写入和更新输出、并将 DAC A 设置为50%输出。  有16个时钟脉冲、但它们会从屏幕上延伸出来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeridiah、

    感谢您提供波形捕获。 我同意您的第二个波形捕获正在传输0x1800,这将导致0.5*Vrefin 的 DAC 输出。 我希望确保我正确理解问题。 您可以成功写入 DAC 并实现一次正确的输出、但在第一条命令之后它不会响应? 我假设您可以对 DAC 进行循环供电、然后再次写入。 我是否正确理解了这一点?

    我注意到您的捕获中没有包含同步波形。 SYNC 应在第一个时钟边沿前置为低电平、在第16个时钟边沿后置为高电平。 如果 SYNC 在第16个时钟边沿前置为高电平、则写入序列将被忽略、DAC 输出将不会更新。 这可能会导致您看到的问题。 您能否确认同步波形的时序是否正确?

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您已正确总结了问题。 是的、如果我循环通电、我可以再次对其进行设置。

    顶部的迹线显示了同步脉冲。 它很小、~900nS。 数据表中指出、不一定需要后续同步脉冲。 我已经尝试了后续脉冲、但没有尝试、两个都没有产生响应。 当它出现时、它在第16个时钟(20us)之后很长。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeridiah、

    是的、正确。 不需要以下同步脉冲。 如果可能、您能否提供其他电路详细信息或原理图? VA、Vref 的值是多少? 您是否使用 DAC 驱动负载?

    此致、

    Garrett