This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB49:SYNC~P 和 SYNC~N 引脚分配

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB49, ADS42JB49EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/613845/ads42jb49-sync-p-and-sync-n-pin-assigns

器件型号:ADS42JB49

大家好、

数据表和 EVM 原理图之间的 ADS42JB49 SYNC~P 和 SYNC~N 引脚分配不同。
差异如下。

我的客户想知道哪一个是正确的。
请告诉我。

・ADS42JB49数据表(SLAS900F–2012年10月–2014年12月修订)

  page.6引脚功能:

  同步~M:PIN8
  SYNC~P:引脚9
 
・ADS42JB49EVM 原理图(ADS42JBXXEVM-SCH_D.pdf)

  表2/7 U5 ADS42JX9:

  SYNCP:PIN8
  SYNCM:引脚9

此致、
富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fumio、

    原理图符号错误。 感谢您的观看。 这将在下一版原理图中进行更改。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JIM-SAN、

    感谢您的快速回复。

    此致、
    富米奥·纳卡诺