This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:最大输出信号频率

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/613872/dac8760-maximum-output-signal-frequency

器件型号:DAC8760

你好

我尝试通过 DAC8760生成2kHz 斜坡信号。

输出值没有任何问题我的问题是输出频率。

我每25us 写入一次 DAC 数据寄存器。

但输出信号频率约 为1Hz!

转换率已禁用。

如果你能帮我、我会很高兴  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    森喜朗,

    感谢您发帖。 让我向您提出几个问题、以便更好地了解您的情况。

    • 您能否提供输出波形的捕捉? 当您说输出信号为1Hz 时、我不知道您的确切含义。
    • 您是在电流模式还是电压模式下使用器件?
    • 您要生成的斜坡的代码范围是多少?

    必须认识到、每25us 更新一次 DAC 以创建2kHz 斜坡、每周期只能产生20个点。 几个点将导致斜坡波形失真。 这种失真的影响将取决于您的应用。

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garrett  

    您的答案所在的存储罐。

    这就是我的错误计算。