This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA300:有关高偏移电阻电桥的设计问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/613880/pga300-design-question-about-high-offset-resistive-bridges

器件型号:PGA300

大家好、

我有一位客户正在考虑使用 PGA300设计压力传感器前端。 他们使用的电桥将具有12.5mV 的相对较高的输出失调电压。 问题是电阻式电桥的满量程电压输出为32mV 至54mV (取决于电桥的灵敏度)。 在满量程输出为32mV 的情况下、他们计划对 PGA 使用80的增益(Vref = 2.5V)、以便可以使用内部 ADC 的整个动态范围。

现在、在 V_offset 为12.5mV 且满量程输出为32mV 的最坏情况下、总输出电压为44.5mV。

PGA 上的增益为80将为 ADC 提供44.5mV * 80 = 3.56V 的输入电压、这将使其达到饱和状态。

现在、根据我在 PGA300数据表中的理解、电桥偏移补偿在模数转换后在数字域中完成。 在本例中、我们将面临的问题是 ADC 的输出将饱和。 避免这种情况的唯一方法是减小 PGA 的增益、以便在最坏情况下 ADC 输入小于 Vref。 但是、这有一个明显的缺点、即不使用 ADC 的整个动态范围。  

您对如何避免这种情况有什么建议吗? 可能是一个 DAC 或分压器、它将电压驱动到输入端以抵消 ADC 之前的偏移?

此致、

Mihir Gupta

FAE -德国南部