This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:可在一个菊花链中配置多少个 ADS1299

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4, ADS1299, ADS1299-6

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/612447/ads1299-how-many-ads1299-can-be-configured-in-one-daisy-chain

器件型号:ADS1299

大家好:

 现在、我使用一个 STM32F4和三个 ADS1299EEG 子板制作了一个24通道 EEG 采样系统。  三个 ADS1299EEG 电路板的电源来自一个 ADS1299EEG 母板。

 我现在遇到了一些问题、可以读取 ADS1299的第一个和第二个数据、但最后一个数据是0xff。 我想知道一个菊花链系统中可以有多少个 ADS1299。 我看到手册中说过:"ADS1299可与第二个 ADS1299、ADS1299-6或 ADS1299-4以菊花链形式连接。" 第10.1.4.2部分。

 有人能告诉我一个菊花链中可以配置多少个 ADS1299? 或者、电源可能不足以容纳三个 ADS1299EEG 子板。  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ming、您好!

    可安装在单个菊花链中的 ADS1299器件数量取决于数据速率、SCLK 频率和要读取的总位数。 请参阅数据表的菊花链模式部分中的公式10。 请记住、每个器件都有一个24位状态字加上24位/通道。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。 我检查我的电路。 SCLK 约为160kHz、采样率为250sps。 因此,根据公式5.27*1000*1000/(250*(8*24+24))=97.6。 对吧? 因此、我的菊花链中可能有97个 ADS1299。 是这样吗? 但为什么我只能读取菊花链中的两个 ADS1299。 最后一个 ADS1299的 DAISY 输入引脚连接到 DGND、对吗?

    你很好地回答了我,再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ming、您好!

    我很乐意提供帮助。 )

    您的计算是正确的、但我相信您在开头有一个拼写错误。 您的 SCLK 频率为5.277MHz、如右侧所示。 我不太确定162kHz 对应的频率。 理论上、您可以通过菊花链方式连接多达97个器件、如上所示。

    您是否确认菊花链中的最后一个器件工作正常? 您可以探测电源和/DRDY 引脚以验证操作。 是否可以仅将最后一个 ADS1299器件连接到 MCU 并直接从中读取数据(即断开器件1和器件2)。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan。 现在问题得到了解决。 这是因为一个板载有线连接不好。 重新焊接后、可以读取第三个 ADS1299。
    感谢你的帮助。 你人真是太好了。