This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:信号增益随 OSR 而变化

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/613427/ads131a04-signal-gain-varies-from-osr

器件型号:ADS131A04

当我使用800的过采样率(OSR)时,信号功率将会降低>2dB。 当我切换到128的 OSR 时、如果没有进行任何其他更改、则信号将在预期的0.3dB 范围内输出。 我找不到任何 OSR 影响增益的基准、仅影响本底噪声。  

其他信息:信号源为正弦波、已使用校准后的单位进行了确认、即915Hz 、-24.63dBVrms。 多个照射行程已确认>2dB 的损失。 对于这两种情况、AD 增益设置为1、ICLK_DIV 和 CLK_DIV 均为2。 功率级别计算已通过各种测试(以二进制 FFT、MAG 平方、手算等)进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、G Niehaus、

    欢迎参加 e2e 论坛! 您能告诉我们、如果将 ADS131A04的 OSR 设置为1024、会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1024会使功率增加、但不会达到满量程。 我认为解决方案是我需要实现数字抽取滤波器、可在广告2016年11月规格表的第9.3.5节找到。 我实现了公式6、现在可以恢复正确的电平。 感谢您的回复、但这已解决了我的问题。