请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131A02 你好!
在同步从模式下使用 ADS131A02时遇到一些问题。 我已经完成了自己的 PCB。 SPI 通信运行良好(我可以读取和写入寄存器),不幸的是,当我唤醒器件时,我收到错误:“STAT_P 或 STAT_N 寄存器中的一个位设置为高电平”。 这意味着我的输入通道引脚 超过设定的阈值、但即使没有向该引脚发送模拟信号、我也会遇到该错误。
因此、我没有转换数据。
提前感谢您的帮助。