请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299EEGFE-PDK 主题中讨论的其他器件: ADS1299
工具/软件:Starterware
您好!
正在测试 ADS1299EEGFE-PDK、但有如下错误消息。
1.点击"Save to Fil"按钮、但 弹出错误消息。 (请参阅下面的 ADS1299.JPG)
2.单击此错误消息上的“退出”按钮,然后弹出其它错误消息。 (请参阅 ADS1299_2.jpg)
使用 Windows 8 /10 OS 进行测试、但 EVM 用户指南如下所述。 (仅支持 WindowsXP)
此问题是否由于操作系统问题而发生?
如果是、您能否提供支持 Windows 8或10的新软件?
此致、
Nicky