This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:ADS1299EEGFE-PDK 不工作。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/613489/ads1299eegfe-pdk-ads1299eegfe-pdk-is-not-working

主题中讨论的其他器件:ADS1299EEGFE-PDK

大家好。

在 usre Manuel 中、 ADS1299EEGFE-PDK 软件 仅支持 Window XP。

但我的 PC 操作系统是 Window 8或 Window 10。

请通知我 SW ADS1299EEGFE-PDK Supported Window 8 或10。

此致、

全仁浩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inho、

    ADS1299EEGFE-PDK 受 Windows XP 和 Windows 7支持。 我们从未在 Windows 8或 Windows 10上对其进行过测试、但社区中的其他成员也找到了适用于类似 EVM 的有效解决方案。 请尝试按照 ADS1299EEGFE-PDK 的相同说明进行操作、并告知我们它是否适合您。

    1. ADS1298ECGFE-PDK:Windows 8.
    2. ADS1x9xECGFE-PDK:Windows 10.

    此致、