This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400 4GB DDR

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/611928/tsw1400-4gb-ddr

主题中讨论的其他器件:AFE5818

您好!

我是否可以将默认的1GB DDR2内存替换为4或8 GB 内存模块以允许存储更多样本?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Igor、

    较大的 DDR2模块引脚会路由到 FPGA、但我不相信固件中的现有 DDR 控制器会被编译以处理较大的存储器组寻址。 HSDC Pro 软件也未编程为处理更大的存储器。

    肯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、
    是否可以获取 HSDC Pro 软件的源代码、以便我可以尝试对其进行修改、以便更快地将数据从 TSW1400传输到 PC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Igor、

    数据传输速度限制是从 TSW1400到 PC 的 USB 接口的实现方式。  这是使用 SPI 类型接口通过 USB SPI 接口(慢速)将数据从 FPGA 存储器传输到 PC 的。

    为了实现更快的接口、我建议为 FPGA 设计新固件、以便使用真正的 USB 2.0和针对您的用途进行优化的软件实现更快/专用的存储器传输。  您可以重复使用相同的 TSW1400和 ADC EVM 硬件。

    肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ken、

    因此、我只需要实施自己的固件、硬件应该允许使用全速 USB2.0、对吧?

    您能否共享适用于 TSW1400+AFE5818的 FPGA 源代码?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Igor、

    仔细查看 TSW1400 USB 原理图后、看起来 USB2接口未实现、因此仅限于 SPI 接口进行数据传输。

    在 TSW1400上、似乎无法实现任何更快的接口。

    很抱歉、我在上一个帖子中出现了错误信息。

    Ken