This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7042:ADS7042

Guru**** 2826655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/610012/ads7042-ads7042

器件型号:ADS7042

您好!

我使用 ADS 7042执行"连续性测试"、以检查是否缺少任何静电二极管。 但在我执行此操作时,我发现 SCLK 和 CS0b 引脚未通过静电二极管(在内部)连接到 AVDD。 但我想确认每个引脚是否都存在静电二极管。 在数据表中、它们没有指定 任何有关 ESD 二极管的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chaitanya、

    我们将对此进行研究、并尽快与您联系。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Art Kay

    我尤其担心 SCLK 和 CSOB 引脚。 因为当我进行连续性测试时、这两个引脚发生故障(这意味着它们未连接到 AVDD)。 您能确认这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chaitanya、

    我们已向该器件的设计人员进行了检查。  它具有连接到 GND 的 ESD 二极管、但没有连接到正电源的 ESD 二极管。  尽管如此、该器件还是按照 JEDEC 标准(HBM±2000V 和 CDM±1000V)进行了测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Art Kay 的澄清
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art Kay:

    它们没有在 CSOB 和电源、SCLK 和电源之间提供 ESD 二极管有什么原因?