主题中讨论的其他器件: LM5165
AD 正常读取。 在初始化之后、很少(1%的时间)会开始读数减少5%;输入与分压器差分:
AVDD --|10K|-- AIN0 --|10K|-- AIN1 --|10K|-- AVSS
发生这种情况时、该行为会一直持续到 ADS1262复位并重新初始化。
我们将 AD1262用于:
无转换延迟、FIR、无偏置、PGA=旁路、速率= 10、 IDAC1/2关闭、VDAC 禁用、
Reference +=AVDD Reference-=AVSS。
我们定期切换 Signal+=AIN0、Signal-=AIN1和 Signal+=AIN2、Signal-=AIN3;两个通道上的行为都是相同的。
相反、如果我们打开模拟电源监控 器、读数下降的时间大约为30%
在示波器上、我们注意到 、当 AIN0降至50mV、AIN1在切换到多路复用器时上升相同的量;因此、AD 似乎正在拉出/灌入一些电流。
AIN2和 AIN3也是如此。
我们通过在复位后使用模拟电源作为基准检查电源监控器来解决此问题:如果读数被1/4 FSR 的10%以上关闭、我们将重新初始化。
- 这似乎起作用,但我们有兴趣了解问题的根源。
- 电源监控器的容差是多少? 了解我们的补丁是否安全。