This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:必要的端口连接到 CPU 和 ADS1299的问题。

Guru**** 2557070 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/613285/ads1299-question-of-necessary-port-connect-to-cpu-and-ads1299

器件型号:ADS1299

e2e.ti.com/.../ADS1299_5F00_CPU_5F00_IO.pdf

大家好。

我附加了一个文件;即方框图 ADS1299请参阅 ADS1299EEGFE-PDK 原理图。

连接到 CPU 和 ADS1299 的端口太多。

因此、尽快通知我连接到 CPU 和 ADS1299的必要端口。

此致、

全仁浩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Inho、

    您需要连接到 CPU 进行通信的最小信号是 DIN、DOUT、SCLK、/CS 和/DRDY。 CLKSEL 应使用电阻器连接低电平、因为您正在应用外部 CLK 源。 START、/RESET 和/PWDN 引脚可通过上拉电阻永久连接至高电平。 如果未使用 GPIO 引脚和 DAISY_IN、则可以使用电阻器将其拉低至接地。 当客户希望通过软件控制时、这些引脚被连接至 CPU。

    此致、