This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:DRDY 信号稳定性问题

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/613359/ads131e08-drdy-signal-stability-question

器件型号:ADS131E08

 我计划将 ADS131E08用作惯性导航系统的前端、并想知道 DRDY 信号的稳定性。 文档中是否有一个将告诉我我可以预期的信号最坏情况抖动的规格? 我计划在连续转换模式下读取3个陀螺仪和3个加速计、我希望 DRDY 中断信号足够稳定、可用于驱动离散时域计算。

如果您对什么会导致 DRDY 信号绝对时序发生变化有任何见解、我们将不胜感激。

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    ADS131E08的 DRDY 输出基本上由主时钟控制。  请查看数据表的第9.4.1.1节、详细了解 DRDY 信号根据稳定时间和数据速率的行为方式。  DRDY 的延迟基于 tUPDATE、即4/fclk。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tom、
    我已经研究了第9.4.1.1节、但它没有提到任何有关 RDATAC 模式下 DRDY 脉冲流时序变化的信息。
    是否有任何因素会导致 DRDY 在从置为有效到置为有效的时间方面稍有不同?
    谢谢、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    ADS131E08内的数字滤波器根据您编程到各种寄存器中的设置提供固定数据速率输出、因此除非您更改主时钟速度或修改数据速率、否则 DRDY 信号将保持恒定。 参考图33、DRDY 从开始的第一个实例是滤波器的稳定时间、从此处开始、DRDY 的下降沿将处于您通过 CONFIG1中的 DR[2:0]位定义的数据速率。 由于数据速率是基于主时钟的固定值、因此频率随温度的变化可能会有一些微小变化-您可以在使用内部振荡器时查看电气特性表以了解详细信息。