This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1225:AVDD 和 DVDD 的加电序列

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1225, ADS1226, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/613007/ads1225-power-up-sequence-of-avdd-and-dvdd

器件型号:ADS1225
主题中讨论的其他器件: ADS1226ADS1220

 大家好、

 我们的一位客户正在考虑开始 ADS1225评估。 然后、他们有以下问题。

请告诉我您的答案吗?

问题1. 当 DVDD = 2.7V~5.5V 且所有数字输入引脚= GND 且 AVDD = 0V 时、是否存在任何问题?

问题2. DVDD 和 AVDD 上电顺序是否有任何规则? 例如、AVDD 必须 在 DVDD?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、

     我可以 再添加一个问题吗?

     ADS1225数据表第2页显示、到 GND 的数字输入电压的绝对最大额定值为-0.3V 至 AVDD+0.3V。  我想这意味着数字输入必须处于低电平 、直到 AVDD 上电? 我的理解是否正确? 还是 AVDD 打印错误、 DVDD 是否正确?

     请您回复。

     此致、

     Kazuya Nakai。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    喀祖亚-圣、


    我不知道有没有任何特性数据可以显示在 AVDD 之前启动 DVDD 是否存在问题。 通常、对于该器件、我建议同时启动 AVDD 和 DVDD。

    ADS1225有一个上电复位(POR)电路、此电路在电源达到一个特定电平前(建立在一个 RC 延迟之上)将数字部分保持在复位状态。 该 POR 电路连接到 DVDD、而不是 AVDD 电源。 因此、我想先启动 AVDD、然后再启动 DVDD 会更安全、因为 POR 电路会在两个电源都启动后触发。

    在 POR 中使用 RC 时间常数时、如果电路中存在残余电荷、则可能会错过复位。 重复上电时可能会发生这种情况、并且电荷会完全离开电路。 在这种情况下、建议在器件断电后再重新加电时将电源一直恢复到0V。 这将从 POR 电路中消耗所有电荷。

    较新的器件具有更好的上电复位电路、可更好地执行电源定序和重复上电。 我建议使用 ADS1220、而不是 ADS1225、它具有更好的上电复位电路。 ADS1220实际上是 ADS1225/ADS1226的下一代器件、具有更好的规格和性能。

    对于您的第二个帖子、我认为 AVDD 是数字输入电压的绝对最大额定值的错报。 此值应为 DVDD。 由于二极管从数字输入连接到 DVDD 以实现器件的 ESD 保护、因此该最大电压应为 DVDD+0.3V。


    吴约瑟