This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:如何复位串行接口

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/612888/ads124s06-how-to-reset-the-serial-interface

器件型号:ADS124S06

您好!
当接口由于软件错误或系统中的一些干扰而丢失时、
是否有任何方法可复位 ADS124S06的串行接口?

此致、
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seishin、

    复位 ADS124S06 SPI 接口的最简单方法是使用 CS 引脚。  将 CS 拉为高电平将重置接口。   ADS124S06数据表第61页的芯片选择第9.5.1.1节对此进行了介绍。

    如果 CS 一直保持低电平、则还有另一个使用 SPI 超时功能的选项。  可以通过将寄存器09h 中的 TIMEOUT 位置为高电平来启用超时功能。  ADS124S06数据表的第62页的第9.5.1.6节讨论了超时功能。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:


    感谢您的快速回复。
    我了解如何重置串行接口。
    我将使用 ADS124S06的超时功能。


    此致、
    Seishin