This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 ADS1299进行 EEG 测量

Guru**** 2555640 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/611617/eeg-measurement-with-ads1299

主题中讨论的其他器件:ADS1299

大家好、我正在使用 ADS1299开发套件开发一个简单的原型来读取 EEG 信号。

不过,发展过程有问题,我对此有疑问。

如果如下面所示只有通道3的信号、则噪声信号在没有信号的情况下以 CH4生成。

我想知道为什么会发生这种情况。

谢谢。

来自 Rechard OH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rechard、

    感谢您发帖。

    可以分享一些其他信息吗? 请包含 ADS1299的完整寄存器设置和输入信号连接图。

    您能否量化通道3的信号在通道4上出现的程度? 我建议使用函数发生器输入振幅为100mV 的正弦波、并测量通道4输出端的振幅。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan。

    感谢您的回答。

    ADS1299的完整寄存器设置。

    ADS1299复位

    初始化

    CS 低电平

    起始引脚低电平

    复位引脚高电平

    复位引脚低电平

    复位引脚高电平

    pi1WriteByte (ADS_RESET);

    设置寄存器

    ADS1299_Write (REG_CONFIG1、0x96); //默认值= 0x96,关于数据速率设置

    ADS1299_Write (REG_CONFIG2、0xC0);

    ADS1299_Write (REG_CONFIG3、0xFC);//默认值= 0xE0、DRL ON= 0xFC

    输入信号

    ADS1299_Write (REG_CONFIG2、0xC0);//test 信号未使用。

    ADS1299_Write (REG_CH1SET、0x60);

    ADS1299_Write (REG_CH2SET、0x50);

    ADS1299_Write (REG_CH3SET、0x60);

    ADS1299_Write (REG_CH4SET、0x60);

    ADS1299_Write (REG_CH5SET、0x60);

    ADS1299_Write (REG_CH6SET、0x60);

    ADS1299_Write (REG_CH7SET、0x60);

    ADS1299_Write (REG_CH8SET、0x60);

    LOFF 设置

    ADS1299_Write (REG_LOFF、0x00);//lead_off 设置(COMP_LEVEL、电流振幅、直流/交流)

    ADS1299_Write (REG_CONFIG4、0x02); //导联脱落比较器电源开= 0x02、关= 0x00

    ADS1299_Write (REG_LOFF_SENSP、0xFF);

    ADS1299_Write (REG_LOFF_SENSN、0xFF);

    ADS1299_Write (REG_LOFF_FLIP、0x01);// lead_off 电流方向

    RLD 设置

    ADS1299_Write (REG_RLD_SENSP、 0x06);//CH1P RLD

    ADS1299_Write (REG_RLD_SENSN、 0x02);//CH1N RLD

    2.输入信号连接图。

    我将附上一张图片。

     

    我很抱歉。 修改问题。

     

    仅在4个通道上不会产生噪声。

     

    噪声发生在所测通道的下方通道上。

     

    例如、如果我测量通道1的信号会导致通道2上的噪声、如果我测量通道2的信号会导致通道3上的噪声。

    因此、当测量通道 n 的信号时会在通道 n+1上产生噪声。

     

    您在第一个问题上所展示的图片是滤波器发出的信号。 我将在不使用滤波器的情况下附加测量数据值。

     

    thanks.e2e.ti.com/.../ads1299_5F00_output_5F00_error.txt

    Richard OH

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    在附加的文件中使用了什么通道来生成数据? 该通道的输入信号和寄存器设置是什么?

    我看到的唯一值是0和65、536。 您是否正确处理了数据? 请记住、数字滤波器的输出采用二进制补码。

    根据您的图片、每个通道的输入引脚看起来都是悬空的。 当您评估我们的任何器件时、向引脚施加输入信号以使其不悬空非常重要。 否则、请将未使用或断电的通道配置为输入短路(即 MUXn[2:0]= 001)。

    此致、