This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5281EVM:在 HSDC 专业版软件中找不到具有 TSW1405和相关固件的 ADS5281 EVM。

Guru**** 2556560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/613103/ads5281evm-ads5281-evm-with-tsw1405-and-related-firmware-not-found-for-the-hsdc-pro-software

器件型号:ADS5281EVM
主题中讨论的其他器件:ADS5281

我有 ADS5281 EVM 和 TSW1405。 我想将其用于超声波的 ADC。 但首先、我根据 ADS5281 EVM 的用户指南连接模块、我是初学者、所以我不知道如何在高速数据转换器专业软件中更新模块的固件? 它显示未更新固件、当我尝试捕获它时不显示任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用 HSDCPro 连接到 TSW1405?   TSW1405上的 FPGA 在运行时从 PC 获取固件。  当您将 HSDCPro GUI 连接到 TSW1405时、当您在 HSDCPro 中选择器件时、HSDCPro 会自动将固件推入 FPGA。  选择 ADS528x 器件后、HSDCPro 会弹出一个窗口、询问是否可以继续将固件下载到 FPGA 中。  单击 OK (确定)、它将自动发生。   

    当您插入 TSW1405 USB 电缆、然后启动 HSDCPro 时、您的 HSDCPro 是否能够识别 TSW1405?  HSDCPro 应告诉您它找到的连接到 PC 的采集卡、TSW1405应该是它找到的采集卡。  如果不是、请确保您用于连接的 USB 端口为通电连接。  TSW1405可通过 USB 端口为其供电。  如果计算机上的 USB 端口不供电、则 TSW1405将不会通电。

    如果这没有帮助、我可能需要查看您的 HSDCPro GUI 的屏幕截图。

    此致、

    Richard P.