This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150:搜索视频解码器新解决方案

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5150, TVP5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/612910/tvp5150-search-for-the-video-decoder-new-solution

器件型号:TVP5150
主题中讨论的其他器件: TVP5160

您好!

我想为 汽车后置摄像头找到合适的解决方案。

客户在以前的相关设计中使用 TVP5150作为其视频解码器、但我发现 TVP5150是 NRND、EVM 是 EOL。

根据 TVP5150、客户密钥请求如下所示、

  • 输入接口:CVBS
  • 输出接口:CCIR656
  • ADC 分辨率:8位(可选)
  • 输出分辨率:720p60

您能帮助为客户推荐合适的解决方案吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NRND 状态并不意味着器件被淘汰、而只是意味着可用的设计支持资源非常有限。

    如果您的客户以前使用过 TVP 系列器件、并对其进行了舒适的设计、则他们可以在当前和新设计中继续使用它们。 不过、新设计的支持非常有限。

    目前没有计划使器件过时。

    BR、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    感谢您的快速回复。

    最初、我尝试应用 TMP5150AM1 EVM 供客户进行评估、但发现 EVM 已停产。
    2.我将与客户核实他们是否有测试板、以便我们只能为他们提供 TMP5150AM1器件样片来进行测试。
    3.如果客户没有自己的测试板,我们需要为他们提出另一个解决方案。
    关键请求如下所示、
    #输入接口:CVBS
    输出接口:CCIR656
    ADC 分辨率:8位(可选)
    输出分辨率:720p60

    请随时在此处分享您的意见。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有任何器件可以接收 CVBS 并输出720p60。 这需要一个定标器和一个去交织器。 我们的一些处理器器件支持这一点、但我们没有独立的器件。

    我们的所有解码器都是 PAL/NTSC 分辨率(即720x480/576i)。 TVP5160还可以支持 ED (720x480/576p)。 模拟源的输出分辨率是相同的、没有上行缩放或去隔行。 (某些器件具有向下扩展功能、但没有任何器件具有向上扩展功能)

    遗憾的是、我们没有任何其他 EVM 解决方案。

    BR、
    Steve