This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:是否可以在连续模式下跳过读数?

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/613008/ads1292r-can-i-skip-readings-in-continuous-mode

器件型号:ADS1292R

您好!

我想知道、当 ADS1292R 处于连续模式且未读取样本时、下一个转换结果是否会被覆盖。 我提出这一问题是因为我的 ADS1292R 当前配置为125Hz 连续模式、但我只需要五个样本中的一个、因此我想跳过4个 DATA_READY 中断、并以25Hz 而不是125Hz 的频率进行 SPI 事务。

这是否有效?

谢谢、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    感谢您发帖。

    要清楚一点、您指的是连续读取数据(RDATAC)模式? 有时客户会将其与连续转换模式混淆、在该模式下、ADC 可自由运行并始终进行转换。 在 RDATAC 模式下、输出移位寄存器自动加载一个新的转换结果、由/DRDY 指示。 您可以忽略/DRDY、直到需要另一个采样(如果选择)。

    另一种方法是使用 RDATA 模式、该模式用于按需读取数据。 在每个/DRDY 脉冲之后(或在本例中为每5次)、您将发送 RDATA 命令以加载输出移位寄存器中的最新数据、然后是足够的 SCLK 来读取该数据。 在 RDATA 模式下、读取操作可以与下一个/DRDY 脉冲重叠、而不会损坏数据。

    在这两种情况下、ADC 都应处于连续转换模式。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!