请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA300 大家好、
我正在使用 PGA300EVM 进行一些测试。 用户指南说明我们可以使用外部可编程 电桥进行 PADC 校准。 但是、更改 GUI 上的电阻时、电桥的输出不变。
我发现可编程电阻器由 PGA300上的不适用的 PIN33和 PIN36控制。 因此该电桥无法在 EVM 上使用。
我们如何校准 PADC?
谢谢!
Cera
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.