This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:交流输入阻抗

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/612315/ads1299-ac-input-impedance

器件型号:ADS1299

您好、ADS1299支持、

有关 ADS1299规格的以下问题、请提供帮助:

  1. 我们是否有交流输入阻抗与频率间的关系图?
    1. 您能否为差分提供此功能
    2. 和单端
  2. 数据表显示了最小1000M Ω 的直流输入阻抗。 这是单端还是差动?

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    数据表中的直流输入阻抗规格是共模阻抗。 差分阻抗将为2x = 2G 欧姆。

    我们不在此器件上指定交流阻抗或在最终测试中测量该阻抗。 ADS1299上的输入连接到高阻抗 PGA 输入级、并保持相对恒定。 这与我们产品系列中直接连接到 ADC 调制器开关电容器采样级的其他器件不同。 这些器件中的阻抗随调制器时钟频率而变化。

    ADS1299输入阻抗的唯一交流分量是典型的20pF 输入电容、这是3MHz EMI 滤波器的一部分。 PGA 输入被斩波时、这可能起作用;然而、这将产生的噪声无论如何都将由数字 SINC 滤波器消除、不应导致任何问题。

    此致、