This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1204:AMC1204 TIC 解决方案

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/610782/amc1204-amc1204-tic-solution

器件型号:AMC1204

尊敬的团队:

法语 LINKY 电量计上的 TIC 引脚定义为 V+电源、接地和 TX。

数据信号仅为1引脚 TX 输出,但 AMC1204输入为差动输入(IN+、IN-)。

如何将 TX 数据连接到 AMC1204?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    有一个在 TIC 表中使用 AMC1204的应用手册。 您的图中的 GND 信号可以连接到 AMC1204上的 IN (-)和 GND1 (AGND)。 您可以在此处找到应用手册:
    www.ti.com/.../slaa619a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tom:

    谢谢!!!
    根据 ERDF 文档说明,TIC 信号为6Vrms±10%,50kHz,最大值为12V。
    我们知道 AMC1204模拟电源输入为5V,它是否需要在 TIC 信号输入 AMC1204之前进行电平位移?

    此致、
    典型(Pegatron EE)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tyrancy -

    欢迎来到 e2e 论坛! AMC1204的模拟输入范围仅为+/-250mV、因此您需要添加一个电阻分压器来降低信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom:

    您能不能帮助为这个50kHz 模拟信号下调提供参考电路,谢谢!!!

    此致、

    典型性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tyrancy、

    该电路只是一个简单的电阻分压器-让我与我指向您的应用手册的作者联系、并获得他们关于如何在其设置中实现 TIC 的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom:

    谢谢,期待您的回复!!!

    此致、

    典型性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tom:

    是否有更新? 谢谢!!!

    此致、
    典型性
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyrancy、

    我从该应用手册的一位作者那里了解到、他们只做了"概念证明"、并没有在终端仪表系统中实际实施该工作。  本质上、它们使用信号发生器使 AMC1204输入饱和、并使用输出来实现在文档中发布的屏幕截图中看到的 TIC 波形。  由于 AMC1204的输入不能低于 GND 500mV 以上、因此您必须对信号进行电平转换或调整电阻分压器、以便将电压限制在输入端。