This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283EVM-SW:如何使用 TI 提供的 GUI 配置 SPI 寄存器

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3283EVM, DAC3283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/612972/dac3283evm-sw-how-to-configure-spi-registers-w-o-gui-offered-by-ti

器件型号:DAC3283EVM-SW
主题中讨论的其他器件:DAC3283EVMDAC3283

尊敬的 Sirs:

我们在测试台中使用 DAC3283EVM 板。 TI 建议的 DAC_GUI 工具非常美观实用。它允许在 txt 文件中保存/恢复配置。

但是、当我们想要自动执行设置序列时、我们遇到了一个问题...

配置 DAC3283EVM 板的唯一选项是手动打开程序点击鼠标点击"load regs"按钮、然后手动选择配置文件...

是否有任何方法可以在 noGUI 模式下运行此 GUI (例如从 shell CLI)、提供一个 txt 文件作为参数、以便能够从脚本运行 DAC3283配置?

我不会要求 TI 提供该 GUI 的来源,但您是否可以支持我提供 API 或 smth,以便通过 shell 脚本进行自动配置?

我已经检查了原理图,并找到了如何使用 DAC3283EVM 模块上的 FTDI lib USB->并行接口<->芯片对其进行编程。 但是它需要大量的时间来编写/调试软件,只是为了简单的加载配置....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Konstantin、

    我们通过 LabVIEW 和 MATLAB 提供了一些自动化功能。  这些在公共领域不可用。

    请直接与我联系。