This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6125:电源

Guru**** 2811865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/612575/ads6125-power-supply

器件型号:ADS6125

AVDD 和 DRVDD 是否可能共享电源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如您所示、通常使用同一稳压器驱动模拟和数字电源、但不能直接通过一些滤波来分离电源。   在 ADS6125EVM 的 TI 网页上、有一个可下载的 zip 文件、用于提供 EVM 的物理设计包。  是原理图的 pdf。  原理图的第6页显示了模拟和数字电源的电源滤波、其中包括进入 ADC 前模拟电源上的铁氧体磁珠和进入 ADC 前数字电源上的铁氧体磁珠。  然后在铁氧体之后有足够的旁路电容器。  我会在 LDO 之后保留该滤波结构。  

    此致、

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。 我将集成滤波器。