This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:解析 ADC 样本 TSW1400EWM 和 ads4249

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/612218/tsw1400evm-parsing-adc-samples-tsw1400ewm-and-ads4249

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:ADS4249

大家好、我计划使用 ads4249从 TSW1400EVM 采集 ADC 样本。
我的任务是捕获 ADC 样本的"数据包"并将其发送到 PC。
每个数据包包含6000个样本长度、并具有250MHz 至300MHz 的采样率。
数据包之间的距离为100us (数据包速率为10KHz)
我可以使用 HSDC Pro GUI 来实现这一点、还是必须使用另一个软件、还是自己编写?

最好的酒店,Artem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Artem、

    TSW1400能够处理存储器大小和采样速度、但无法在100us 内将数据传递到 PC。 您将需要为此设计一个定制解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Ken。
    我的下一个问题是、我无法将 ADC 数据包实时发送到 PC。
    我将使用片上存储器或 DDR 存储器来采集样本、然后将其传输到 PC。
    我如何编写 ADC 的6000样本长度的数据包、我是否可以使用 HSDC Pro GUI 执行此操作?
    此致、Artem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FFT 是在 FPGA 上实现的、还是 HSDC Pro GUI 在计算机上计算 FFT? 如果它具有 FPGA 流水线实现,我能否用6000 (或8192)个样本计算每个“数据包”的频谱,然后再添加4000个频谱功率,以获得等频谱。 最终将去混频谱发送到 PC?
    此致、Artem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Artem、

    固件当前仅用于将数据保存到存储器、然后使用 USB 接口将其传输到 PC。 FFT 在 HSDC Pro 中执行、并显示供用户分析。 遗憾的是、FPGA 固件本身无法满足您的需求。 对于您描述的内容、您需要编写自己的自定义固件。