This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69:ADS42JB69绝对最大额定值

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/612497/ads42jb69-ads42jb69-absolute-maximum-ratings

器件型号:ADS42JB69

你好、

我对 ADS42JBX9 EVM 有疑问。

根据 ADS42JBx9的数据表、CLKINP/M、SYNC~P/M 和 SYSREFP/M 的绝对最大额定值为最小值(2.1V、AVDD + 0.3V)。
ADS42JBX9 EVM 可选择使用跳线(JP4)禁用 TPS54319RTE (U11)。 这意味着 TPS7A4700 (U4)不会通电、而 AVDD1.8V 也不会向 ADS42JX9 AVDD 供电。
由于 IOVDD3.3V 将由其他 TPS7A4700 (U9)供电、并且 SYSREFP/M 通过戴维南终端端接至 IOVDD3.3V、因此这不会违反最小值(2.1V、AVDD + 0.3V)?

此致、
Donald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Donald、

    你是对的。 需要更改终端电阻器以降低本例中提供的峰值输出。 感谢您指出这一点。 这将在 该 EVM 的下一修订版中进行更改。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jim、

    我们正在设计具有 ADS42JB69的 PCB、我希望确保它在上电和断电期间不会受到损坏。

    我假设此最大额定值是由于 ESD 钳位二极管连接到 AVDD。 是这样吗?
    如果是、您能否指定这些 ESD 钳位二极管的最大电流处理能力?

    此致、
    Francois