请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1013 主题中讨论的其他器件: ADS1015、 ADS1014
在单端输入中、我读取输出并具有:
1、4 [V] - 0x16A
1、2 [V]- 0x166
1、2 [V]- 0x141
(笑声)
我确定输入电压 Ain1- GND、我的 I2C 正常、
怎么了?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
约瑟夫,感谢您的答复
我已将 AIN1连接到 GND、根据文档、测量 AIN0信号应提供电压:
' ADS1013和 ADS1014可通过从外部将 AIN1连接到 GND 来测量单端信号。'
我开始转换。 我发送1 (OS 位)来配置寄存器。 我已经尝试了连续转换和单次模式(MODE 位)。 (ADS1013中没有太多位和位置。)
I2C 工作正常、我可以在端口上升后读取转换寄存器、每次读取0x8583。
即使我已将 AIN0直接连接到电源、以确保电压正确。
Adam