This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:DAC38RF83配置寄存器写基元请求

Guru**** 2916630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/612211/dac38rf83-dac38rf83-configuration-register-writes-primitives-request

器件型号:DAC38RF83

我尝试编写一组隔离式 SLI 写入函数、以修改 DAC 中的特定参数、而不会影响器件的其余部分。

1.指定 multi-Duc 和路径,然后将混频器增益从0更改为6dB。

2.指定 multi-Duc 和路径,然后更改电压增益,即,增益,GAINAB 或 GAINCD。

3.指定 multi-Duc 并更改粗增益,即 DACFS。

4.指定 multi-Duc、路径和 NCO 并更改 NCO 频率、即 FREQ_NCOAB 或 FREQ_NCOCD。

我认为我所寻找的是自动同步、尽管我的实验没有取得良好的结果。

此时、我将研究与 FPGA 寄存器映射以及与 FPGA 中的 SLI 读/写功能接口相关的错误。  调试后、我想确保这些函数的目标寄存器写入是正确的。

是否有人可以提供这些函数所需的寄存器写入?

谢谢、

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil、
    我们将对此进行研究。
    此致、
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、

    对于这些寄存器写入、您更希望对数字块的同步选项使用什么:

    1.自动同步

    SYSREF

    3.从 JESD 同步输出

    4. SIF 同步

    仅供参考、我们通常使用 SIF 同步和我们向客户提供的配置文件。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    根据我的理解、选项1 "自动同步"会导致寄存器写入后立即更新。 这是我目前正在寻找的东西。

    如果我理解选项2-4、这些选项可用于一起进行多项更改。

    如果我错了、请告诉我。

    BR、
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该提到、我将 PG1和 PG2器件相结合。 据我所知、我们的板包含两个板、而不是每个板的2个版本的组合。

    对于这两个版本之间寄存器字段的差异、我获得了支持。

    BR、
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、

    只要您对数字路径进行更改或多次更改、就需要重新同步整个链。 选项2-4只是为 这些块提供同步源的不同方法。

    此致、

    Jim