This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118-Q1:针对所需的+/- FSR 范围更正了 VDD

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/612329/ads1118-q1-correct-vdd-for-the-desired---fsr-range

器件型号:ADS1118-Q1

你(们)好

如果我想为 ADC 输出代码获得 FSR =+/- 2.048V、我必须在 VDD 引脚上提供3.3V 电压、

或者我必须在 VDD 引脚上提供超过4.096V (= 2 x 2.048V)的电压?

即(+- FSR)将为+-(2 x VDD)? 或者(+- FSR)将是(+- VDD)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、


    无论基准/满量程范围设置如何、ADC 都将以2V 的电源电压运行。 请注意、当使用较大的满量程范围设置时、模拟输入电压不应超过 GND-0.3V 至 VDD+0.3V。

    输入电压和基准样本在器件中通过电容采样进行缩放。 该器件只需电源大于2V 即可正常运行。


    吴约瑟