This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:什么是 DIN 的 NOP?

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/612225/ads131e08-what-is-nop-for-din

器件型号:ADS131E08

是否有人知道文档中提到的 NOP 命令的值/格式是什么:SBAS561C、第34页、9.5.2.3数据输入(DIN)?

'当读取数据时、如果不向器件发送任何命令、则在 DIN 上发送 NOP 命令。'

我在文档中找不到其他有关 NOP 的参考。  是0x00还是0xff...还是?


提前感谢您的任何见解。

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Steven -

    NOP (无操作)命令将为0x00。 在 SPI 接口中、主器件必须生成时钟、唯一会发生的情况是、如果将"物"加载到其发送缓冲器中。 要从 ADS131E08读取数据、同时不更新任何寄存器或发送任何特定命令、您需要通过将0x00写入 MCU 的发送缓冲区来提供 SCLK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tom、

    0x00似乎工作正常...我想知道它是否有文件记录。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    我很抱歉、这种混淆不清、但很高兴听到"0x00"对您有用。 我们将定义"NOP"(可能在表9中)、或在下一版数据表中重新添加句子、以稍微澄清问题。 如果您对 ADS131E08有任何其他问题/疑虑、请务必告知我们。