This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8871:电压低于-8.5V 时的电压漂移

Guru**** 2559410 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/611916/dac8871-voltage-drift-at-voltages-lower-than--8-5v

器件型号:DAC8871

您好!

    我有一个与 SBC 配合使用的 dac8871。 我正在使用 DAC 向电流组同步电机发送信号。  我的基准输入值为-10V 至+10V。  DAC 使用16位分辨率、其工作电压远高于-8.5V。  但是、当我向其发送一个对应于低于-8.5伏(介于-8.5和-10之间)的电压的值时、我看到正向电压漂移的速率不超过每分钟0.1v、但它似乎最终稳定在-8.5v 附近。  

    我检查并检查了我们的所有电压(尤其是基准电压)是否保持稳定、并确认没有变化。  

    考虑到所有这些因素、我对导致此问题的原因感到很损失、在设置中似乎找不到会导致此类问题的任何东西。  

    如果有任何帮助,将不胜感激。  

Christian。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您使用 e2e 论坛! 您是否认为您可以为您的设计发布原理图?  具体而言、您的电源使用的是什么?  您有输出缓冲器吗?  

    谢谢!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

       我有一个原理图、将随附该图。 对于电源、我使用一对实验室电源、现在我使用的是一阶滤波器。  但是、我将在某个点整合一个更复杂的缓冲器。

    谢谢、

        Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供原理图。 我没有看到设计或电源有任何明显的问题、但我认为我们需要对"galvo"的工作原理有一些了解。 该 DAC 是无缓冲的、这意味着电阻器网络暴露在 VOUT 引脚上。 如果电流组是灌电流或拉电流、则可能会更改 DAC 的输出。 如果您可以共享您正在使用的组同步切换的型号/器件型号、我们可以一起研究。 否则、我建议您缓冲 DAC 的输出、看看您是否获得了更好的性能。