This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800RFRB:采样率不正确

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: WAVEVISION5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/611246/adc12d1800rfrb-incorrect-sampling-rate

器件型号:ADC12D1800RFRB

您好!

我们使用的是 ADC12D1800RFRB。 通过使用外部逻辑分析,在非 DES 模式下,数据输出速率 DQ 似乎是输入频率的1/4。 在 Desi 模式下、我们似乎获得了1/2的输入频率。 为什么会发生这种情况、我们是否可以避免发生这种情况?

谢谢、

Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Edgar

    在电路板的默认设置中、您应该看到以下内容。

    ADC 时钟应为1800MHz。

    DCLKI 和 DCLKQ 时钟输出将为 CLK/4 = 450MHz。 输出数据在 DCLKx 的上升沿和下降沿计时。

    DI、DID、DQ 和 DQd 输出数据总线将在 CLK/2 = 900兆采样/秒时更新。

    无论 ADC 在非 DES 或 DES 模式下运行、输出数据总线都以相同的速率更新。

    如果您看到不同的内容、请在后续帖子中提供逻辑分析仪的快照。 通过单击答复框右下角的"使用富格式"链接、可以在线发布图像或作为附件发布图像。

    另请提供一个屏幕截图、其中显示了 ADC12D1800RFRB 的工作模式以及如何从 WaveVision5 GUI 检测采样率。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否意味着 ADC 正在 CLK/2处对输入信号进行采样、或者我们是否仅在 FPGA 输出端提供一半数据?

    谢谢、

    Edgar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Edgar

    ADC 有2个输入、每个输入以 Fclk 至12位分辨率进行采样。 数据在输出端被一个系数2去复用、所以 I 通道 ADC 有 DI、DID、数据端口、Q 通道 ADC 有 DQ、DQd 输出数据端口。 由于输出端口被2路多路信号分离、因此输出数据速率是 ADC 采样速率的一半。

    这些相同的数据通过 FPGA 传递到 FMC 扩展端口。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 如果我将其切换到非多路信号分离器模式、则 Wavevision 是否支持该模式? 我提出的原因是、一旦我切换到非多路信号分离器模式、波形看起来会使我们听到音调、一个是输入信号、另一个是同一输入信号的4倍多一点。 对我们从示波器接收的数据进行事后分析、我们得到的结果相同、但不确定其出现原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Edgar
    遗憾的是、ADC12D1800RFRB FPGA 固件仅用于支持多路信号分离器工作模式。 对于非多路信号分离器模式下的 FPGA 速度等级、数据速率过高。
    此致、
    Jim B