This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:负载电流澄清

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1178534/amc7834-load-current-clarification

器件型号:AMC7834

大家好、

 AMC7834数据表的第10页显示了最小+/-10mA 时的 DAC 负载电流。 这是否意味着 DAC 不会导通、除非其拉电 流/灌电流至少为+/-10mA? 我们的客户打算 拉电流/灌电流大约为5mA (由于负载最大电流限制)。 这会对 DAC 操作产生什么影响? 还是 甚至有可能?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    灌电流/拉电流限值为±10mA、这意味着如果灌电流超过±10mA、DAC 的输出阻抗将增加、直到负载达到短路限值、此时它将钳制到电源轨。  如果负载<10mA 和>-10mA、您可以预期 DAC 会以正常线性方式运行。  无需负载、但5mA 条件不会出现任何问题。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    非常感谢您的回答! 作为后续查询、如果我 使用一个电阻器预加载 DAC 的输出、以确保输出电流范围在10-45mA 拉/灌电流范围内(因此我的实际负载不会过流)、这是否会导致任何问题? 或者、这是可以接受的方法吗?

    此外,如果以前采取过这种方法,是否有更好的方法,或者是否有任何方法?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    我不确定外部负载电阻器在这里有何帮助。  我建议您仅使用~5mA 客户负载。  如果您希望外部负载超过±10mA 负载电流、同时仍需要线性输出电压、那么我建议您使用功能更强大的运算放大器缓冲器来缓冲输出。

    谢谢、

    Paul