This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294R:ADS1294R

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1178043/ads1294r-ads1294r

器件型号:ADS1294R

你好  

根据器件规格、内部振荡器时钟频率的频率偏差可为+/- 2% (在0-70 C 的工作温度范围内)、请分享时钟频率和采样频率之间的共同关系。

例如,时钟频率偏差为+/- 2%时,采样频率的结果偏差是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否询问"内部时钟频率偏差/精度如何影响调制器(采样)频率?"

    如果是、则不会披露/共享/提供该信息。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    是的,我们想知道内部时钟频率偏差/精度对采样频率的影响。

    这些信息详细信息对于我们的应用非常重要。

    如上所述,此信息不会被披露,那么您能否共享一些测试方法来将时钟频率偏差对采样频率的影响相关联。

    您能否分享一些设计实验来将这种影响与之关联起来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 通常不提供该支持。

    但是、您可以尝试一些非官方建议和长期实验/流程(并且可能需要特殊设备和环境)

    例如  

    在0度时、记录以下内容-注入一些频率从低到高的信号(例如正弦信号)、对于每个注入的信号频率、还选择从低到高的数据速率。

    在5度处重复上述操作。

    在10度处重复上述操作。

    70度。

    然后、您应该有大量数据供您进行比较和数据分析、以了解温度如何影响采样、数据速率和信号完整性以及 SNR 等

    谢谢。