主题中讨论的其他器件: DAC38RF82、 DAC38J84、 DAC12DL3200
您好!
我们计划在双同步源模式下使用多个 DAC3283 (跨电路板)来实现相位匹配。
我们的要求如下、
输出频率:75MHz
采样频率:400MHz
插值:X2
相位匹配:<30ps
克里:
1)是否可以使用所选器件 DAC3283实现我们的要求?
2) 2)零件间延迟差异是多少?
此延迟是确定性的、还是会因加电和加电而异、具体取决于温度和电压?
提前感谢、
Deva
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们计划在双同步源模式下使用多个 DAC3283 (跨电路板)来实现相位匹配。
我们的要求如下、
输出频率:75MHz
采样频率:400MHz
插值:X2
相位匹配:<30ps
克里:
1)是否可以使用所选器件 DAC3283实现我们的要求?
2) 2)零件间延迟差异是多少?
此延迟是确定性的、还是会因加电和加电而异、具体取决于温度和电压?
提前感谢、
Deva
尊敬的 Deva:
通过双同步源模式、DAC3283和多个 DAC3283可实现确定性延迟和器件同步。 器件的同步以内部数字逻辑延迟角度为基准。 从模拟内核(即最终 DAC 输出级)的角度来看、器件间的差异典型值大约为100ps。 这将超过30ps 或更低的规格。
我将此线程路由到我们的目录转换器组、以查看它们是否有其他可满足您低于30ps 要求的 DAC 器件。
Deva、
这是我们以前没有衡量过的,需要大量的时间和人力。 然后、DAC38J84和 DAC38RF82可能具有更好的相位匹配、因为这些器件的采样速度快得多。 这两个器件均使用 JESD204B 子类1模式提供确定性延迟。 下面是两个 DAC38J84器件在1474.56MHz 下采样的两个输出的屏幕截图。
请参阅以下链接中的文档、以帮助您实现多个转换器的相位匹配。
此致、
Jim
https://www.edn.com/compare-aperture-delay-between-adcs/