This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:如何将 AFE58JD48配置为在测试模式下工作

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1177999/afe58jd48-how-to-configure-the-afe58jd48-to-work-in-test-mode

器件型号:AFE58JD48

你(们)好

我对 AFE58JD48应用有一些疑问。

1、如果我想在传输层测试模式下工作(对 LVDS 和 JESD 接口均有效),是否需要将  Regxxx31[4]调整为1?

2 μ s、四项测试具有优先级,当我 Wang  在 传输层测试模式下工作 时(对 LVDS 和 JESD 接口均有效),如何禁用 链路层测试模式(仅对 JESD 接口有效)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.要在传输层测试模式下工作(对 LVDS 和 JESD 接口均有效),请将  Reg.x31[4]设置为0 (这也是默认选项)

    2.默认情况 下、链路层测试模式(仅对 JESD 接口有效)被禁用(0x32[7:5]= 0b000)。 保持这种方式、  您可以通过更改 0x29[4:1]来使用传输层测试模式(对 LVDS 和 JESD 接口均有效)。  

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在您的支持下、我设置了该测试模式、但还有另一个问题、  

    它处于80X 模式,测试模式被设置0011 =在5555h 和 AAAAh 之间切换。 输出基准位于通道1、2、7和8中。 但 FPGA lane2和 lan7数据中的接收都是"0" lan1、lan8的基准面 是 在5555h 和 aaaah 之间切换。   如何处理 这种外观?

    还有一个问题、由于数据速率为12.5Gbps、AFE58JD48是否具有 用于 优化眼图的均衡器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shaobo、  

    由于 AFE58JD48受到 NDA 的保护、因此让我们通过电子邮件进行这些讨论。 我将向您发送一封电子邮件并关闭此主题。  

    谢谢、

    Karthik