This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403:扇出问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1168211/afe4403-fanout-problem

器件型号:AFE4403

尊敬的、

AFE4403的推荐或可能扇出是什么。

像 PCBPower 和 PCBWay 这样的 PCB 制造商无法制造。

迹线和间隙为4mil。 以及通路尺寸为5mil 的钻头和10mil 的孔直径。  

您能告诉我 AFE4403评估板的走线、间隙和过孔尺寸是多少吗? 这可能对我有所帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请遵循数据表 11布局和布局指南。

    和 EVM 用户指南 12 PCB 布局和原理图

    同时、让我回到我的团队、看看 TI 可以披露哪些信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只浏览了所有推荐的文档、但它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以问您说"它不起作用"是什么意思?

    我仍在尝试查看是否可以获取 PCB 文件的任何部分、因为这不是正常的做法。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不起作用意味着制造商很难制造、因此拒绝制造。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾听到这个消息。 是否可以询问不同的制造商?

    我仍在尝试获取 PCB 文件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    在 PCB 制造商出现5个例外情况后、我为他们提供了一个能够制造的 Gerber。

    结果如下。

    我只在2层中完成了它。

    和最终结果