This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5296A:外部基准电路带宽

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1174192/ads5296a-external-reference-circuit-bw

器件型号:ADS5296A
主题中讨论的其他器件:OPA4353

数据表包含以下注意事项:
'外部放大器必须在最大采样率下提供5mA 或更低的平均电流。'

不确定如何解释。 我是否需要宽带放大器来驱动基准引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    放大器必须驱动1uF 电容器(不会不稳定)、能够提供最大5mA 的平均电流、并且具有低噪声。  

    我上拉了 EVM 原理图、我看到这个您可以用作起点的特定电路- U31运算放大 器是 OPA4353、它满足上述所有要求。  

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我看到您拒绝了我的回答。  您能否详细说明哪一部分不清楚?  

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道具体条件:在最大采样率下。

    在设计电路时、应如何考虑采样率?

    EVM 电路的带宽为~1.2MHz、因此、如果考虑采样率、它似乎不太合适。 它还具有显著的峰值(在仿真中)- 100p 电容器是否应该位于5.1欧姆 R 的另一侧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    根据我的理解、我认为电路是正确的。 让我也联系设计人员以确认我的理解。 我将在11月30日之前向您提供详细的解释  

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik。 您是否从设计人员那里获得过任何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    是的、我是这样做的。  

    首先、我建议您使用内部基准电路。 如数据表(图93)中所述、电路板和器件封装寄生效应会降低 SNR 性能。   您为什么要使用外部基准模式有令人信服的理由吗? 内部基准电路提供 了器件间±1.5%的增益匹配。  

    如果您确实计划使用外部基准模式进行一阶计算、则可以将 REFT 和 REFB 上的负载要求建模为每个时钟边沿的电流脉冲。 然后、最大采样速度(200MHz)的平均电流消耗为5mA。 对于较低的采样速度、电流将以线性方式下降。

    现在、对于上面这个线程中提到的驱动器电路、脉冲电流由一个大的1uF 电容器提供、因此电压纹波非常小。 此外、1uF 电容器的直流电流由运算放大器提供。 因此、驱动器的较低闭环带宽(运算放大器+反馈网络)是可以接受的、因为它只提供直流电流。

    最后、驱动器电路在驱动1uF 时必须保持稳定、您可能正好位于100pF 的位置。 我建议您 在  此处使用 OPA4353模型进行 PSPICE 仿真 、您可以在其中检查:i)通过 执行 交流仿真来检查环路的稳定性;ii)通过执行瞬态仿真将 REFT/B 负载电流建模为电流脉冲序列来在1uF 上产生电压纹波。  

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Karthik。

    回答您的问题:我们的最终设计将在具有温度梯度的大型电路板上集成多个器件。 我们正在进行原型设计/概念验证;作为评估是否需要使用外部基准电路来确保每个 ADC 的电压基准保持在我们补偿其他情况的能力范围内的工作的一部分、我们计划进行评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    明白。 如果您需要任何其他信息、请务必联系我们。  

    我现在将关闭此主题。  

    谢谢、

    Karthik