This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:AVSS 范围

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1178190/amc7834-avss-range

器件型号:AMC7834

您好!

你好。

客户在  其新产品中使用 AMC7834进行 PA 偏置和监控。

根据数据表、AMC7834正在监控 AVSS、如果 AVSS 超出范围、则可以将 DAC 作为 AUXDAC 输出置于钳位状态。

但 AMC7834的 AVSS 监控范围是多少?

他们 无法在数据表中找到此信息。

它们 使用(-5V) AVSS、DAC 范围为-5V 至0V。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    超出 AVSS 警报阈值时、输出将钳位到 VSS。  我们有一个警报阈值范围的规格。

    谢谢、

    Paul