This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7823:用于射频功率放大器负电源控制

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7823, AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1177337/amc7823-used-for-rf-power-amplifier-negative-supply-control

器件型号:AMC7823
主题中讨论的其他器件: AMC7904AMC7834

您好专家、

您是否有使用 AMC7823等模拟前端进行射频 PA 负电源控制的经验? 或任何参考设计可以共享吗?  

要求是感应4通道射频 PA 电流并动态控制其电压轨、电压轨应约为150mA -3.7V +/-0.5V。  

此致、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    AMC7823不支持负操作。  您必须为此放置某种负偏移运算放大器缓冲器。  我认为使用 AMC7834或 AMC7904等器件会更好。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    AMC7834和 AMC7904之间有何区别? 我在 TI.com 上找不到 AMC7904。

    此致、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    Paul 今天不在办公室、因此他可能无法在明天回到您的办公室。 感谢您的耐心等待!

    最棒的

    Katlynn Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AMC7904的文档位于 ti.com/mysecuresoftware 页面上。  客户可以通过单击以下链接请求访问:

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=257238∏_no=AMC7904-DESIGN&ref_url=asc_dc_dac

    AMC7904具有用于 PA 偏置的 TDD 应用的集成开关。  它使用温度传感器和查找表来提供 PA 偏置补偿。  AMC7834没有集成开关、但使用电流分流监控器进行 PA 偏置补偿。

    两者都支持负电压操作。

    本文介绍了如何使用正输出 DAC 为 PA 偏置创建负偏移。

    单极 DAC 电路提供的单极负电压源

    谢谢、

    Paul