Other Parts Discussed in Thread: AMC7823, AMC7834
主题中讨论的其他器件: AMC7904、 AMC7834
您好专家、
您是否有使用 AMC7823等模拟前端进行射频 PA 负电源控制的经验? 或任何参考设计可以共享吗?
要求是感应4通道射频 PA 电流并动态控制其电压轨、电压轨应约为150mA -3.7V +/-0.5V。
此致、
Allan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
AMC7904的文档位于 ti.com/mysecuresoftware 页面上。 客户可以通过单击以下链接请求访问:
AMC7904具有用于 PA 偏置的 TDD 应用的集成开关。 它使用温度传感器和查找表来提供 PA 偏置补偿。 AMC7834没有集成开关、但使用电流分流监控器进行 PA 偏置补偿。
两者都支持负电压操作。
本文介绍了如何使用正输出 DAC 为 PA 偏置创建负偏移。
谢谢、
Paul